This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:内部上拉电阻器?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333401/lp-mspm0c1104-internal-pullup-resistors

器件型号:LP-MSPM0C1104

嗨、团队!

我记得 MSP430有一种黑客方法、使用内部电流源充当 I2C 的上拉电阻。 但不建议使用;只有大约~1个器件可以位于整个 I2C 总 线上、因为它们不是内部的真正上拉电阻。  

M0是否具有类似的东西? 这对我很有帮助、因为我经常在出差和芯片聊天时使用 launchpad。 我经常忘记在背包中带上电阻器   

谢谢。

卡梅伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您幸运、您可以使用 PA0和 PA11上已经在电路板上安装的上拉电阻器。 8^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全错过了 J6和 J8的功能-甚至更好!  

    还添加了串联电阻器以帮助调试。 我很感激这是添加. 感谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的情况、但 LP 原理图是我的朋友、MSP0G3507 LP 添加了许多*不相关的内容。 我始终通过跳线(或不跳线)反向通道 UART 连接获得位 BoosterPack 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cameron、

    请注意、PA0和 PA1不支持内部上拉电阻器。  正如 Keith 所说、板上已经有外部上拉电阻器。

    至于其他引脚、GPIO 可与 GPIO 内部上拉电阻器一起使用。

    B.R.

    萨尔