This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:勘误表 SSWF021#45

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331655/tms570ls3134-errata-sswf021-45

器件型号:TMS570LS3134

您好!

我的客户想知道勘误表 SSWF021#45的根本原因。
该问题是否与器件工艺差异有关?



问题的背景:
客户从供应商处购买了 ECU 器件、ECU 有 PLL 启动问题。
ECU 使用 TMS570LS3134。 ECU 供应商得出结论、该问题与 TMS570LS3134的工艺偏差相关。
客户希望确保此问题与 SSWF021#45有关。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田代浩一郎

    我已开始处理此线程、并将尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro-San,  

    我不确定  SSW021#45是否与 器件工艺差异有关。