This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC43x HDK 活动 Web 服务器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331423/tms570lc4357-tms570lc43x-hdk-active-web-server

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试使用 TMS570LC43x HDK 评估 TMS570。

我设法获得了 在 TMS570LC43x HDK 上工作的 lwIP 示例、但无法集成来自其他评估板的 Active webserver 示例。

由于没有针对 TMS570LC43x HDK 的有效 Web 服务器示例、您能否建议如何修改 TMS570LC43x 有效 Web 服务器 Launchpad 示例以便在 TMS570LC43x HDK 上运行?

我还遵循了您的用户指南(https://www.ti.com/lit/an/spna239/spna239.pdf) 、但无法使其正常工作。

此致、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    这是我从 Launchpad 修改的 HDK 网络服务器演示。

    e2e.ti.com/.../ActiveWebserver_5F00_HDK.zip

    注意:在这个示例代码中、我还没有更改 HTML 文件。 我刚刚修改了 HALCoGen 配置、可在 HDK 板上工作。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

     

    感谢您的参与、我已经编译了该项目并将其配置为静态 IP。

     

    在串行调试中、 我可以访问 Web 服务器@192.168.2.44、并且我已将笔记本电脑 IPv4配置为在同一网络上。

     

    出于某种原因、我无法从 PC 对器件执行 ping 操作、也无法打开器件上托管的网页(不知道您发送给我的项目是否上传了网页)、以及是否需要进行其他更改。

    要将项目移植到  TMS570LC43x HDK、您对 launchpad 示例进行了哪些更改?

     

    您能 给我一些指导吗?我遗漏了什么吗?

     

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    您能否验证以下常见问题解答、这里我介绍了在 LwIP 演示中使用静态 IP 的分步过程。

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:使用静态 IP 在 TMS570LC4357 HDK 板上执行 LwIP 演示的分步过程。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我遵循了您提供的确切说明、并使用了您在上面链接中附加的相同代码。

    我确实得到了一个 IP 地址 在终端,在互联网浏览器我得到"169.252.199.121 unreachable ". 我还尝试将 PC IPv4配置设置为 DHCP 和用户特定、两者都提供了相同的响应。

    我还设置了硬件开关以启用以太网。

    是否有单独的流程将网页上传到目标上?

    当我使用 F28388 LWIP Web 服务器示例时、我可以打开网页、由于某种原因、使用此电路板我没有得到类似的结果。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题、请忽略我的最后一条消息。