请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的专家:
技术参考手册列出了 CLKCNTL-Register 内的 PENA 位与下列说明:"外设使能位。 应用程序必须在访问任何外设之前设置此位。"
由于缺少对这个位的详细说明、我想知道这个位的功能以及何时应该在程序流程中将其设定。
该位究竟复位了什么?
谢谢、此致、
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
技术参考手册列出了 CLKCNTL-Register 内的 PENA 位与下列说明:"外设使能位。 应用程序必须在访问任何外设之前设置此位。"
由于缺少对这个位的详细说明、我想知道这个位的功能以及何时应该在程序流程中将其设定。
该位究竟复位了什么?
谢谢、此致、
最大值
您好、Max:
由于缺少对这个位的详细说明、我想知道这个位的功能以及何时应该在程序流程中将其设定。
该位究竟复位了什么?
[/报价]如果未设置该位、则所有外设将仅处于复位状态。 这意味着即使我们向外设寄存器写入值但无法获取写入、仅在设置此位后、才会有所有外设退出复位并可以获取这些值。
因此、应在器件复位后立即设置该位。
存储器初始化完成后设置该位会更好。 因为在此 PLL 之后、引脚多路复用初始化等将正确进行。
--
谢谢。此致、
Jagadish。