This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:二进制文件生成

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332494/tms570ls1114-binary-file-generation

器件型号:TMS570LS1114

在构建工程时、我们会生成.elf.bin 文件、该文件将用于刷写到目标中、当以 hexview 工具打开输出文件时、它显示闪存仅显示为单个块、 然而我们有13个块(扇区)、所以问题是如何调整.elf.bin 文件的格式、以显示所有的闪存块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    .bin 文件将仅显示所使用的内存。 我的意思是.bin 文件的代码中不包含任何未使用内存的数据。

    如果您的代码仅使用一个存储器扇区、则.bin 文件将仅显示这一个扇区的数据。

    但是、您可以做一件事来用"填充"显示组中所有扇区的数据。

    实际上、填充会用"0xffffff"填充相应区域中所有未使用的存储器

    示例:

    不带填充的.bin 文件

    具有填充功能的.bin 文件

    如您在第二个案例中所见、整个存储体已显示、所有未使用的存储器均填充为0xFF。 因此、如果您要查看存储体中的所有存储器、则可以执行此方法、但请记住、这将增加.bin 文件的大小。 因此、它也可能影响编程时间。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。