This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1:AM2634-Q1:Autosar:配置为硬件触发 SOC 的 ADC 组在0% PWM 占空比内不会触发

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325551/am2634-q1-am2634-q1-am2634-q1-autosar-adc-groups-configured-for-hw-triggered-soc-does-not-get-triggered-for-0-pwm-duty-cycle

器件型号:AM2634-Q1

高优先级:

MCAL 版本: MCAL_AM263x_09.00.01.01

根据下面的配置、我们设计为基于 EPWM0_A 触发 ADC 通道组 SOC。

我们观察到、当 PWM 占空比设置为0%占空比(0计数)时、即使此 ADC 通道上的电压值在当前 点火周期中发生变化、该组的 ADC 转换也不会发生。

不过、当我们将占空比改回50%时、会恢复分组转换值、并且我们可以在结果缓冲器上看到转换结果。

临时修复: 当前无修复

电机旋转测试因 ADC 转换结果不正确而受阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    正如我们在该呼叫中讨论的那样、我们正在考虑在后续版本中实施用于完成此操作的权变措施。

    此致、
    阿克希特