This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:AD1EVT 额定电压

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332755/tms570ls1227-ad1evt-voltage-ratings

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的 TI E2E 设计支持:  

我想知道 TMS570LS1227PGE 微控制器中的 AD1EVT 引脚、当被设定为 GPIO 时、是否被称为 VCCIO 电压(因此、文档 spns192b 中的表5.8适用)。

当配置为 ADC 事件触发功能时、该引脚是否也涉及 VCCIO 电压?

提前感谢您的关注和支持、

此致

克劳迪奥·帕利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    Unknown 说:
    此引脚在配置为 ADC 事件触发功能时是否也指 VCCIO 电压?

    是的、AD1EVT 引脚上的电压电平仅为 VCCIO。

    AD1EVT 引脚是数字 IO 引脚、也不是模拟引脚、因此电压电平将仅基于 VCCIO。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。