大家好、Sitara MCU 团队:
我的客户遇到 AM2434的 lwIP 桥的问题。
他们在 CPSW、EMAC 和 R5F 之间实现了一个3端口交换机。
问题是到 CPU 的端口没有响应 ping。
这显然是 ICSS-CPSW+Bridge+DOCUMENTS.pdf 中的文档:
注:
- 网桥 NetIF 上的 Ping (ICMP 功能) 不响应。 这是因为
相同的数据包 用于对 交换的源 地址和目标地址执行 Ping 操作、
不由桥 输出 函数 (bridgeif_send_to_port)发送。
- 使用目标 地址作为网桥 MAC 地址的单播数据包 将
消耗 的功耗 、 不会转发。
但是、这会带来问题、因为他们的产品需要能够对 Ping 做出响应、因此他们需要一种方法来使其正常工作。
是否已经有针对此问题的权变措施?
此致
曼努埃