This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:恢复出厂设置 GUI 下载 CCS base 缺少 mspm0c1104.xml

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329824/mspm0c1104-factory-reset-gui-download-ccs-base-missing-mspm0c1104-xml

器件型号:MSPM0C1104

您好!

我有一位客户为 DSSM 出厂复位 GUI v1.0下载了 GUI composer 运行时和 GUI composer 应用。

如果您尝试选择 MSPM0C1104并将其连接到调试器、则 GUI 会显示以下错误:

我在 GUI Composer 运行时目录中转到此路径、发现此目录确实缺少 MSPM0C1104.xml 文件。

我认为这意味着需要在此处更新 GUI Composer 运行时、以实际支持 MSPM0C、或者需要指向 GUI 中单独打包的 XML 文件。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、 这可能是因为尚未针对 M0C 进行修改。  

    我将就 GUI Composer 运行时更新事宜与团队联系。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    客户依赖此工具的可用性在工厂发布用于生产编程的软件。 我们是否有方法可以更快地为他们提供可正常使用的 GUI? 他们在等待我们使用此工具在 MSPM0C 系列中正常工作。

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    让我来联系我们的软件团队来讨论时间安排。

    但是、您能否检查客户是否可以暂时接受其他工具?

    e2e.ti.com/.../4861.Unlock-MSPM0-1.1.pptx