This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通过 Uniflash 独立命令行同时刷写多个器件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330589/mspm0l1306-flash-multiple-device-by-uniflash-standalone-command-line-at-the-same-time

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

嗨、大家好、

   我对使用 Uniflash 独立命令行进行刷写有一些问题。 我使用  SEGGER J-Link 仿真器来连接器件、并 希望一台 PC 同时为多个器件刷写。 但我没有发现任何绑定 J-link SN 的参数。 是否有任何方法可以帮助我解决该问题? 我将感谢您的帮助!

@echo off
setlocal
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM Path to this batch script
set UNIFLASH_PATH=%~dp0

REM Path to DebugServer folder
set DEBUGSERVER_ROOT=%~dp0ccs_base\DebugServer\

set MODE=flash
set EXECUTABLE="!DEBUGSERVER_ROOT!bin\DSLite"

set GENERATED_COMMAND=-c user_files/configs/MSPM0L1306.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad="No verification" -e -f -v "user_files/images/program.txt" 
set ADDITIONALS=

REM list available modes
if "%1"=="--listMode" (
	echo.
	
	echo Usage: dslite --mode ^<mode^> arg
	echo.
	
	echo Available Modes for UniFlash CLI:
	echo   * flash [default] - on-chip flash programming
	echo   * memory          - export memory to a file
	echo   * load            - simple loader [use default options]
	echo   * serial          - serial flash programming
	echo   * noConnectFlash  - bypasses connect sequence during flash; for programming a blank CC23xx device
if exist !DEBUGSERVER_ROOT!drivers\MSP430Flasher.exe (
	echo   * mspflasher      - support MSPFlasher command line parameters [deprecated]
)
	
	exit /b 0
)

REM no parameters given, use the default generated command
if "%1" EQU "" (
	echo Executing default command:
	echo ^> dslite --mode !MODE! !GENERATED_COMMAND! !ADDITIONALS!
	echo.
	
	CMD /S /C "%EXECUTABLE% !MODE! !GENERATED_COMMAND! !ADDITIONALS!"
	pause
	exit /b !errorlevel!

)

REM user options parsing
set USEROPTIONS=%*

REM user options without the --mode
set "_args=%*"
set "_args=!_args:*%1 =!"
set "_args=!_args:*%2 =!"

if "%3"=="" (
	set USEROPTIONS2=
) else (
	set USEROPTIONS2=!_args!
)

REM custom mode from users
if "%1" EQU "--mode" (
	set MODE=%2
	set USEROPTIONS=!USEROPTIONS2!
)

REM default user options if none given
if "!USEROPTIONS!" EQU "" (
	set USEROPTIONS=-h
)

REM mspflasher support
if "%MODE%" EQU "mspflasher" (
	set EXECUTABLE=!DEBUGSERVER_ROOT!drivers\MSP430Flasher.exe
	set MODE=
)

REM execute with given user parameters
echo Executing the following command:
if "!MODE!" EQU "" (
	echo ^> !EXECUTABLE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!
) else (
	echo ^> !EXECUTABLE! !MODE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!
)
echo.

echo For more details and examples, please visit software-dl.ti.com/.../latest_qsguide.html
echo.

CMD /S /C "%EXECUTABLE% !MODE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!"
pause
exit /b !errorlevel!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    我在 Uniflash 用户指南中找到了与此相关的一些内容。 至少对于 XDS 系列编程器来说、这种方法似乎是可行的。  我没有看到任何关于 Segger 的信息、但其中有大量关于配置的信息、您或许能够对 Segger 执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis、

    谢谢你的建议,我已经尝试了,像你提供的,但它不起作用。 顺便说一下,添加 xml flie 来解决这个问题是我最初的想法。 因为我 在 MSPM0L1306.CCXML 中找到了一些有关 SEGGER J-Link 仿真器的信息、所以它可用吗? 再次感谢您的帮助!

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
    <configuration XML_version="1.2" id="configuration_0">
            <instance XML_version="1.2" desc="SEGGER J-Link Emulator" href="connections/segger_j-link_connection.xml" id="SEGGER J-Link Emulator" xml="segger_j-link_connection.xml" xmlpath="connections"/>
            <connection XML_version="1.2" id="SEGGER J-Link Emulator">
            	
            		   <instance XML_version="1.2" href="drivers/jlinkcs_dap.xml" id="drivers" xml="jlinkcs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
            	
            		   <instance XML_version="1.2" href="drivers/jlinkcortexm0p.xml" id="drivers" xml="jlinkcortexm0p.xml" xmlpath="drivers"/>
            	
            		   <instance XML_version="1.2" href="drivers/jlinksec_ap.xml" id="drivers" xml="jlinksec_ap.xml" xmlpath="drivers"/>
            	
                
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                    <instance XML_version="1.2" desc="MSPM0L1306" href="devices/MSPM0L1306.xml" id="MSPM0L1306" xml="MSPM0L1306.xml" xmlpath="devices"/>
                </platform>
            </connection>
        </configuration>
    </configurations>
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    偶然的机会、必须访问 Segger 网站?  也许有一些关于使用多个 J-Link 编程器的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis、

    感谢您的帮助! 我已经通过使用 JFlash 而不是 Uniflash 解决了这个问题。