This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:3P 调试支持

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331321/mspm0g3507-3p-debugging-support

器件型号:MSPM0G3507

大家好、  

是否有支持第三方的计划来帮助调试? 具体来说、我的客户对任何 MSPM0 MCU 的 Renode 和 MemFault 都感兴趣。  

此致、

-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在我看来,我们没有相关的规划支持。  

    顺便说一下、您能否介绍一下 这主要用于哪些领域、以及它是否被多个领域的客户广泛使用?   然后、我将循环使用 MSP 软件与工具团队并查看他们的意见。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    客户在住宅楼宇门禁/监控中的工作。 如果现场发生错误、memfault 可转储日志文件、从而使错误更易于调试(而不是必须在实验室中尝试重现客户在现场看到的错误)。  

    如果我可以提供任何信息、请告诉我。  

    Br、  

    -RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明白了、我把问题转发给工具团队。

    顺便说一下、这是"住宅楼宇访问/监控"中的常见要求、还是这个客户所需的要求。

    B.R.

    萨尔