This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:VDD MON 开/关控制

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332018/mspm0l1106-vdd-mon-on-off-control

器件型号:MSPM0L1106

您好!

我在数据表中看到、VDD 监控器(ADC 通道15)启用时消耗~10uA 的电流。 但我在 SDK 中没有看到任何关于如何开启或关闭它的内容、这是在器件内部自动管理的吗?

或者是否有 API 允许您手动控制是否启用 VDD 监视器电阻分压器?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    问得好。  我们不清楚如何将其关闭或打开。  我在这里向 Gang 提出了这个问题、共识是1)启用/禁用 CH15控制是否启用电阻分压器、或者在 ADC 断电时禁用。  我今晚会向设计团队提出这个问题。  ADC 位于 PD1上、因此在 STANDBY 模式下、应将其禁用并且仅在快速时钟请求时唤醒。  您是否尝试过在此模式下测量电流?  ADC 断电后会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan -设计中确认了选择 ch15会启用电阻分压器,而取消选择 ch 15会禁用分压器。