This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:CCS 是否可以生成反汇编代码?

Guru**** 2443670 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329959/mspm0l1306-q1-can-ccs-theia-generate-disassembly-code

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:CCStudio

您好、专家!

CCS theia 能够从 C 源代码生成反汇编代码吗?

感谢您的检查。
此致、
仁志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您具有 C 源代码、为什么要进行反汇编?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    似乎用户有时需要检查汇编器代码以进行调试。
    他只是想知道 CCS Theia 是否有该功能。
    如果支持、他 可以在优化级别设置等更改时检查汇编代码。

    此致、
    日间市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi

    CCS theia  支持 反汇编。 我建议客户使用 CCStudio (CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com)。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的检查。
    已了解 CCS 和 CCS 都仅支持反汇编视图。

    此致、
    菅原仁