你好
我想在 cortex-R5F 板上生成预取异常、处理预取异常处理程序、然后返回到原始代码。
当我查看 ARM 文档时、我发现预取异常只需要返回到 LR -4。
但是、lr 表示一个矢量表。
启用了调试监视器功能。 我在主代码中设置断点。
在这种情况下、PC 卡在矢量表预取中。
如果按 STEP、则会进入预取。
我不知道为什么必须继续执行下一步才能进入预取异常处理程序。

我在0x4948处设置了一个断点、0x4948位于 SVC 栈指针的地址- 28。
R14指向一个奇怪的地址、所以我不知道如何返回。