This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:引导管理器

Guru**** 2846710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330769/tms570ls1114-boot-manager

器件型号:TMS570LS1114

我想检查目标是否具有硬件检查机制、以检查入口点0x00000000是否为有效入口点、如果不是、我们可以从其他入口点开始  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    我想检查目标是否具有硬件检查机制,以检查入口点0x00000000是否为有效入口点,如果不是,则我们可以从不同的入口点开始 

    我认为没有任何这样的机制。  我 也想向我的高级同事确认这一点。

    上电复位后、内核将直接开始从0x00000000执行代码、不会执行任何先前的验证 、但对闪存进行了 ECC 验证、因此可以通过控制器中的该 SECDED 模块识别闪存中的任何单个位错误或双位错误。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    我刚刚得到了确认!
    0x00000000是 TMS570的唯一入口点。 我们没有这样的机制

    谢谢。此致、

    Jagadish。