This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:XDS110固件或二进制文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331489/tm4c129encpdt-xds110-firmware-or-binary

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

我正在尝试 从 MSP432E401Y Launchpad 实现 TM4C129ENCPDT 电路。 我想知道 XDS110调试器的代码或二进制文件是否公开使用。 否则、是否有办法在没有完善的 XDS110编程和调试套件的情况下对目标微控制器进行编程?

谢谢!

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参考 C:\ti\ccs1260\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110目录中的自述文件以获得指令。 但是、我需要注意的是、相关说明仅适用于更新现有 LaunchPad 上的 XDS110固件。 如果您要构建定制电路板、我强烈建议您在电路板上具有 JTAG 连接器、以便您可以使用外部调试探针、例如 XDS110或您选择的其他探针。