This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM263X:MCU-SDK-AM2634

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331434/mcu-plus-sdk-am263x-mcu-sdk-am2634

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

您好!

我正在学习 FreeRTOS 以运行周期性任务。  

我已添加  #define include_vTaskDelayUntil      (1)     导入 FreeRTOSConfig.h 以便能够调用 vTaskDelayUntil

由于以下原因,生成失败:

第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
xTaskDelayUntil ./main.o

但是,还 编译了其他 API,如 vTaskDelete()、xTaskGetTickCount 等。
有人已经遇到此错误并解决了它、但他没有提到他执行了什么操作来解决此错误。
请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu Verma:  

    Unknown 说:
    有人已经遇到并解决了此错误,但他没有提到他为解决此错误所做的操作。
    请帮助。

    这个问题似乎出现在构建系统中。 进行这些更改后、他们没有重新构建库。 每当您像在 FreeRTOS 中那样对库进行某些更改时、必须重新构建 FreeRTOS 库、然后重新构建您的应用程序。

    我将分享以下步骤来启用和使用相同的功能:

    1.在 FreeRTOSConfig.h 中添加 include 定义语句(我看到您已完成此步骤)

    2. Re 使用以下命令编译 FreeRTOS 库:(从 MCU_PLUS_SDK 路径运行命令)

    gmake -sj -f makefile.am263x freertos_r5f.ti-arm-clang

    3.按如下所示在应用中添加函数调用:(使用 SDK 中的 Hello world 示例应用程序的 Im):

    void freertos_main(void *args)
    {
        hello_world_main(NULL);
        TickType_t xCurrentTicks = xTaskGetTickCount();
        vTaskDelayUntil(&xCurrentTicks, 1);
        vTaskDelete(NULL);
    }

    您可以根据需要替换函数参数。

    4.重新编译应用程序

    现在应用程序应该能够编译而不会出现任何错误。

    您可以在以下网址阅读有关 vTaskDelayUntil 的更多信息: www.freertos.org/vtaskdelayuntil.html

    此致、

    Shaunak