This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:AM243x -在运行时更改 DMA 资源分配

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324638/tmds243evm-am243x---change-dma-resource-allocation-during-run-time

器件型号:TMDS243EVM

您好!
我已经了解到在早期阶段必须分配 DMA 资源。
(我想在数据包 DMA 中使用2SPI 和7UART、但在提供默认 SBL 的情况下无法实现):

所以、我已经根据 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/RESOURCE_ALLOCATION_GUIDE.html 更改了资源分配、

我已经更改了 MAIN_0_R5_0的数据包 DMA 空闲 RX 和 TX 通道计数、并与 MAIN_0_R5_1 (非安全)共享这些信息。 之后、我遇到了一个错误、指出环路配置不工作(这些似乎未被共享)。
然后我再次更改了配置-删除了共享并编辑了 MAIN_0_R5_1的 RX 和 TX 通道计数。 这是在工作。

但这样一来、问题就在于、如果新固件/应用更新确实需要不同的 DMA 资源分配、如何在稍后的现场更改资源分配?

应用程序是否可以在运行时更改分配?
如果无法实现、并且我们也需要更新 SBL、那么即使在更新期间电源出现故障、我们如何以安全的方式更新 SBL?

此致
巴斯坦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    您需要更新 SBL 才能更新资源分配表。 资源应用是引导时配置、 不应在运行时更改。

    要可靠地更新 SBL、您可以使用使用具有 A/B 分区和冗余映像的标准固件更新机制。 请参阅 TRM 中的"OSPI 初始化过程"

    此致、

    安库尔