This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331455/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

大家好、我的问题是、当我在 mspm SDK (版本是1-30_00_03  )中打开一个已经存在的 syscfg 文件(例如("GPIO_toggle_output.syscfg ")使用 SysConfig)版本1.19.0,软件时、我收到如下错误:

运行 C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\driverlib\gpio_toggle_output\gpio_tog_output.syscfg 时出错

错误:调用 scripting.AddModule()时发生异常:没有这样的资源:/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js
隐藏详细信息...

搜索的路径:/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js /ti/driverlib/.meta/GPIO.syscfg.js /ti/.meta/driverlib/GPIO.syscfg.js /.meta/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js /ti/driverlib/GPIO.syscfg.js /ti/driverlib/.meta/GPIO.syscfg.js /ti/.meta/driverlib/GPIO.syscfg.js /.meta/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js Object.AddModule (webpack src:/WebStoric/WebStudi54 pinmux/services/scripting/scriptingGuardGuard.Access:ts 46 src:10 ts) at scriptFunc src (C ts:\ti\mspmach_SDK_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\driverlib\GPI src ts src ts src ts

是否要在兼容模式下重试?

我怎么能做到这一点呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohua:

    #1你可以在 CCS12.6中打开 syscfg。

    #2由于 SDK syscfg 的标头与独立 SysConfig 不同。 您可以通过 SysConfig 1.19保存一个空文件、然后打开该空 syscfg 文件、复制头文件以替换 SDK 中的头文件、然后由 SysConfig 1.19打开。

    B.R.

    萨尔