This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:连接并下载软件时停止目标。`

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331203/rm44l520-halt-the-target-upon-connect-and-downloading-the-software

器件型号:RM44L520

您好

我遇到的情况是、驻留在 RM44中的代码正在切换一条连接到外部电路的线路、很奇怪、这个外部电路会让整个电路板断电。

我想下载新软件、但由于这个断电情况、我无法下载它。  

当我连接到调试器(xds200)时、是否有任何方法可以复位并停止执行控制器、然后我可以下载新软件或擦除。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendra:

    尝试执行以下过程以使 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置。
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住复位(nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后立即点击"Connect Target"。
    5. 应在几次尝试后成功连接至电路板。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。