This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:SEGGER J 链路支持

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329593/tmdsemu110-u-segger-j-link-support

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:AM2634SEGGER

大家好、祝您愉快。

 是否可以 使用 SEGGER J 链路调试 AM2634?

访问了一些 E2E 论坛、发现支持 SEGGER j 链路、但在目标配置中未列出该控制器、但生成了一些错误消息

尝试更新 J-link 驱动程序仍然没有进展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    设备管理器是否显示与此计算机连接的有效 Jlink?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它显示在器件管理器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 小更新、在咨询 SEGGER 支持后、他们解释说目前 J link 不支持 AM2634器件、是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我内部确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们已确认、但不支持 AM26x 器件系列上的 JLink Segger。

    此致、
    Aakash