This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:按函数优化设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331007/am2732-per-function-optimization-setting

器件型号:AM2732

您好专家

客户希望调整某个函数的优化,、以便他们可以按原样插入断点、

他们发现 ARM 编译器无法识别以下 cmd、 AM2732 SDK 的正确 pragma 是什么?

因此 am273x/main_mss.c:168:9:ERROR:UNKNOWN pragma 被忽略[-WERROR、-WUNKNOWN pragma ]
#pragma function_options ( funcname,"--opt_level=0 );  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    由于这个问题与 TI clang 编译器相关、我会将其转发给编译器团队以寻求进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是  

    、 蒂亚姆克朗 不支持 功能选项 pragma、并且没有等效项。 最接近的解决方案是将该函数隔离到其自己的文件中、然后降低该文件的优化级别。 如果您使用 Code Composer Studio 构建代码、则可以使用特定于文件的选项。 谢谢。此致、 -乔治