This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于更改 PHY 芯片是否可以运行 TSN 演示的问题

Guru**** 2785505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321306/am2434-regarding-the-issue-of-whether-changing-the-phy-chip-can-run-tsn-demo

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83826E

如果将 PHY 芯片 DP83869替换为 DP83826、TSN 演示能否运行? 如果可能、需要修改演示的哪些部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    请注意、dp83826仅支持 MAC 接口:mii、RMII。 此外、速度仅限于10/100Mbps。

    DP83826E 数据表、产品信息和支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在 gptp 演示情况下、时间戳的准确性可能会受到很小的影响。  影响不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果用 DP83826替代 PHY 芯片 DP83869、TSN 演示能否运行? 如果可能,需要修改演示的哪些部分?

    在修改方面:

    1.您需要获取 dp838263 phy 驱动程序并使用驱动程序文件重新编译库。

    2.在 syscfg 中使用定制板并在定制板.c 文件中传递适当的 phy 地址。

    在此处了解更多详细信息: AM243x MCU+ SDK:Enet 迁移指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在修改方面:

    1.您需要获取 dp838263 phy 驱动程序并使用驱动程序文件重新编译库。

    2.在 syscfg 中使用定制板并在定制板.c 文件中传递适当的 phy 地址。

    在此处了解更多详细信息: AM243x MCU+ SDK:Enet 迁移指南

    很抱歉在春节期间的回复太晚了,我稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您需要获取 dp838263 phy 驱动程序并使用驱动程序文件重新编译库。

    哪里可以获取 DP83826 phy 驱动程序,我只需在以下路径中找到 DP83829/83827/83822 phy 驱动程序。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41\source\networking\enet\core\solid\phy\phy\ src

    2.在 syscfg 中使用定制板并在定制板.c 文件中传递适当的 phy 地址。

    custom board.c 是否引用 enet_custom_board_config.c?我想使用 ICSSG demo (由于 mii),为什么 enet_custom_board_config.c 不在 ICSSG demo 的路径中?我在 cpsw demo 的路径中找到此文件(C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_board_config.c)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪里可以获取 DP83826 phy 驱动程序,我只需在以下路径中找到 DP83829/83827/83822 phy 驱动程序。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41\source\networking\enet\core\solid\phy\phy\ src

    [/报价]

    您应该能够使用 dp83822 phy 驱动器、因为它与 dp83826E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.在 syscfg 中使用定制板并在定制板.c 文件中传递适当的 phy 地址。

    custom board.c 是否引用 enet_custom_board_config.c?我想使用 ICSSG demo (由于 mii),为什么 enet_custom_board_config.c 不在 ICSSG demo 的路径中?我在 cpsw demo 的路径中找到此文件(C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_board_config.c)。

    [/报价]

    您可以将相同的内容复制到 ICSSG 示例、我们在 CPSW 中提供仅用于演示目的。如果需要、客户也可以将其带到 ICSSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我稍后再试.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此问题:

    AM2434:使用 DP83826运行 gptp_icssg_app_am243x-LP 演示失败-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看、然后回来