This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:VREF+引脚连接问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331212/mspm0g1506-the-vref-pin-connection-issue

器件型号:MSPM0G1506

大家好、我的客户正在新项目中使用 MSPM0G1506。 客户满足以下查询、请帮助尽快回复、谢谢- Jerry

'请帮助建议 VREF+在使用 ADC 功能时是否需要连接 VDD ,我查看 MSPM0G 系列 EVM 开发指南,似乎不需要连接到外部基准电压'

 年龄、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    如果使用内部 VREF 模块生成2.5V 或1.4V、您不需要将 VREF+引脚连接到 VDD 或任何其他电压。

    如果您要将 VDD 用作 VREF、那么将 VDD 放入 VREF+中 与使用内部 VDDA 路径相比可以获得更低的噪声。  

    此致、
    布兰登·费舍尔