This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:与 HALCoGen IDE 相关的问题

Guru**** 2917330 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN, TMDSRM48HDK, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329630/rm57l843-questions-pertaining-to-halcogen-ide

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMDSRM48HDKTMS570LC4357

嘿 Hercules 团队、

我有一位客户正在 为新设计评估 RM57L843、我们希望您能够就与 HALCoGen IDE 相关的一些问题提供一些指导和建议。 请在下方查看我们的咨询摘要!

问题汇总:

在将我们的现有代码库从之前的 RM48芯片(RM48L952ZWT)移植到新芯片(RM57L843BZWTT)时遇到困难。 大约10年前、我们为基于 RM48的电路板生成了独特的 HALCoGen 文件。 一直在尝试为 RM48/57开发板重复使用这些 HALCoGen 文件或生成新文件。

  1. 我们的现有 CPU 使用一个 RM48L952ZWT 芯片和大约2MB 外部 SRAM (通过 EMIF ASYNC1)和2MB 外部 MRAM (通过 EMIF ASYNC2)。 我正在尝试将我们的现有应用移植到 TMDSRM48HDK 开发套件上、此应用的链接器指向(并且需要所有)该外部 RAM。 开发套件是否具有外部 ASYNC1和 ASYNC2 RAM、或者 EMIF ASYNC1和 ASYNC2接口是否指向不存在的硬件?
  2. 如果 ASYNC1和 ASYNC2 RAM 不可用、则看起来开发套件自带16MB 外部 SDRAM。 您是否具有正确配置 EMIF SDRAM (开发板上的 SDRAM 芯片为 IS42S16400J-7BL)的相关文档。 我问是因为我在读写它时遇到了困难。

如果您对 以上评论和问题有任何进一步说明、敬请告知、以便提供反馈!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt Calvo:

    Unknown 说:
    开发套件是否具有外部 ASYNC1和 ASYNC2 RAM,或者 EMIF ASYNC1和 ASYNC2接口是否只是指向不存在的硬件?

    没有 HDK 电路板、没有任何异步存储器。

    只有一个同步 SDRAM 存储器连接至 HDK 电路板上的控制器 EMIF_nCS0:

    除此之外、没有其它外部存储器被连接至 HDK 电路板上控制器的 EMIF。

    如果您想连接一些其它异步或同步 EMIF 存储器、那么您可以使用 HDK 电路板上的扩展连接器 J10。

    您可以看到、该连接器的路由包含 EMIF 地址、数据和其他线路。

    Unknown 说:
    如果 ASYNC1和 ASYNC2 RAM 不可用、开发套件好像自带16MB 的外部 SDRAM。 您是否具有正确配置 EMIF SDRAM (开发板上的 SDRAM 芯片为 IS42S16400J-7BL)的相关文档。 我问是因为我在读写它时遇到了困难。

    是的、您对此不以为然。

    HALCoGen 帮助主题中提供了 TMS570LC4357板示例。 您可以将其用作参考。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么多的彻底和详细的答复  Jagadish!

    我已经将此信息传递给客户、并将请他们直接在此处评论、以及他们可能遇到的任何跟进问题。  

     

    此致、

    马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish! 这确实为我澄清了一些内容。 在过去的一周里、我找到了该教程、并成功读取/写入到了外部 SDRAM。