This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357上的 Ping 错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329309/tms570lc4357-ping-error-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我将使用 TI 提供的例程 v00.04.00.00中的 LWIP 项目来调试 TMS570LC4357。 当前 EMAC 环回和 PHY 环回成功。 使用网线将板直接连接到计算机、并使用计算机对板执行 ping 操作。 我发现 ping 错误仍然存在。 计算机和主板的 IP 设置在 LAN 中:192.168.1.5和198.168.1.44。 检查 EMAC 网络状态寄存器发现只有 RXFRAGMENTS 和 NETOCTETS 寄存器在增加、而其他寄存器保持不变且保持0。 请告诉我该如何解决此问题?

所附为调试期间网络状态寄存器的屏幕截图。

 e2e.ti.com/.../EMAC_5F00_MDIO_5F00_REG.txt