This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:ADC 通道设置错误

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331053/mspm0g1505-adc-channel-settings-error

器件型号:MSPM0G1505

使用 TI MCU-MSPM0G1505。 使用 TI 在 CCS Theia 提供的 sys-config 工具。 正在尝试在引脚25上设置 ADC 通道,但没有获得在引脚25上设置 ADC 的选项。已附加图片。 是否有人知道我在这里遗漏了什么? 这个 MCU 有17个 ADC 通道、引脚25为 ADC_0.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K:

    请在"折弯设置"中选择通道:

    通道映射到 GPIO 编号。

    B.R.

    萨尔