数据表中介绍了电源序列要求。 每个电源序列图展示了每个器件电源轨的预期顺序、但未包括特定的时序要求。
每次上电或下电之间是否没有指定的延迟时间? 是否仅指定顺序?
此致、
大辅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中介绍了电源序列要求。 每个电源序列图展示了每个器件电源轨的预期顺序、但未包括特定的时序要求。
每次上电或下电之间是否没有指定的延迟时间? 是否仅指定顺序?
此致、
大辅
你好, 大介
感谢您提供宝贵意见。
MCU_PORz 是否应在电源开始斜降之前或同时置于低电平?
在我们客户的电路板上、在 MCU_PORz 置位为低电平之前、3.3V 开始斜降。
[/报价]在电源降至建议运行条件 ROC 以下之前、MCU_PORz 应处于低电平。
您能分享一下这个波形吗?
此致、
斯里尼瓦萨
尊敬的 Sreenivasa-San、
感谢您的答复。
PMIC (LP87334D)的 EN 由5V 输入上的电压检测器控制、但存在一个问题、即在关断期间电流从输出侧重新生成到5V 输入侧。 我们的客户正在寻找避免此问题的方法。
电源电压降至建议运行条件 ROC 以下之前、MCU_PORz 应处于低电平。
我了解。
如果 PMIC 不受 EN 控制、在5V 输入下降后、3.3V (Buck1)将首先下降、因此问题的目的是检查这一点是否可以接受。
我还有其他问题。
数据表中介绍了电源压摆率要求。 µs 建议的电源压摆率限制为小于18mV/μ s。
电源的最低压摆率限制吗?
此限制在断电期间是否也适用?
[/报价]我们的客户希望在断电期间降低压摆率、并减少 关断期间从输出侧到5V 输入侧的再生电流的影响。
您能回答我的其他问题吗?
此致、
大辅
你好, 大介
感谢您提供宝贵意见。
是否存在耗材的最小转换率限制?
根据我的理解、我们没有最低要求。 定义的压摆。
此限制在关机期间是否也适用?
在斜升期间、RESET 输入需要为低电平。 未指定下降时序。
此致、
斯里尼瓦萨