This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:Lauterbach 脚本

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329632/tmdscncd263-lauterbach-scripts

器件型号:TMDSCNCD263

尊敬的 :  

这里有一些基本的脚 本:TRACE32Registered启动和其他脚本(lauterbach.com) ,但我想知道您是否有更复杂的脚本可以运行 SDK 示例 ,例如 rti_leed_blink_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier:  

    请接受我朋友的请求、我将分享 AM263x 的一些其他脚本。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢!