Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
我的项目使用 tm4c123gh6pm。 但从收到该板的那一刻起、蓝色 LED 就一直亮起。 在调试模式下、我想看到 GPIO_PORTF_DATA_R 寄存器的 GPIO 功能、通过该功能、我们可以点亮蓝色 LED。 但我无法做到、因为我收到了下面提到的一系列错误。 如果可能、有人帮助我解决这个问题。 Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x400253fc 读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40025400读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40025404读取存储器块时遇到问题:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:无法在长度为0x4的页0上的0x40025408处读取存储器块:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x4002540c 读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:无法在长度为0x4的页0上的0x40025410读取存储器块:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40025414读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:无法读取长度为0x4的页0上0x40025418处的存储器块:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x4002541c 读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40025420读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40025500处读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。
我无法确定问题在哪里。
此致
巴拉