This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:它是否支持多线程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330028/rm48l952-does-it-support-multithreading

器件型号:RM48L952

大家好、

我要求我的客户:

我是否可以问 RM48L952是否支持多线程? 例如,应用程序创建两个进程 A 和 B:当进程 A 遇到异常滞后时,它不会影响进程 B 的正常运行,进程 B 可以终止并重新启动进程 A。

如果支持、您能否提供演示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这个器件是一个锁步 CPU 器件。 实际上、有一个 CPU 内核执行所有工作、而第二个内核以锁步方式运行并使用诊断来检查主 CPU 中的故障。 简而言之、它仍然是一种单核架构、但具有较高的诊断能力。 没有执行并行操作的方法。 这本身不限制多线程、但意味着您需要实施 RTOS 来管理线程(实际上是时间分片)。  

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。