This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC-AM263X:使用多个 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329914/mcu-plus-sdk-am263x-using-more-than-one-adc

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我已经准备了一个项目包含许多 GPIO、SPI、ADC 等。

但是、当我在 SysConfig 工具中启用多个 ADC 时、MCU 会在启动过程中挂起。 (精确设置为"Driver_adcOpen"中的值以及执行"ClockP_usSleep (500);"

当我只启用一个 Config_ADCx 时、一切都很好、但如果启用了多个、则会出现问题。

Br

萨曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:  

    这不是预期行为、我们在 SDK 中有多个使用多个 ADC 的示例、通过 syscfg 进行配置、如 AM263x MCU+ SDK:ADC 高优先级 SOC (TI.com) AM263x MCU+ SDK:ADC 多 SOC EPWM 等。  

    请尝试使用这些示例之一、看看是否有相同的问题。  

    (精确地在"Drivers_adcOpen"中以及在执行"ClockP_usleep (500);"

    您能否提供有关以下方面的更多详细信息?

    1. 或 syscfg 配置、
    2. 您正在尝试启用哪些 ADC 以及
    3. 比如当配置了多个 ADC 时、哪个 ClockP_usleep 语句会挂起?该语句是在哪个 ADC 配置上挂起的?  

    我假设您为 MCU_PLU_SDK 使用的是最新版本(9.1)、且 DPL 配置有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihira:

    您的 syscfg 配置,

    我如何专门向您发送.syscfg 文件?

    您尝试启用哪些 ADC 和

    没关系、如果我启用多个 ADC、问题会弹出。

    它挂起哪个 ClockP_usSleep 语句,就像配置了多个 ADC 时,该语句挂起在哪个 ADC 配置上?  [/报价]

    在 "Debug/syscfg/ti_drivers_open_close.c"中的" Drivers_adcOpen ()"中

    我假设您使用的是 MCU_PLU_SDK 的最新版本(9.1)、并且您的 DPL 配置正常工作。  [/报价]

    版本是 SDK 9.0.0.33

    萨曼

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saman, ?  

    请尝试使用这些示例之一、看看是否有相同的问题。  

    [/报价]

    您是否试用过这些 SDK 示例? 您观察到的行为是什么?  

    我如何专门向您发送.syscfg 文件?

    [/报价]

    现在、您不必这么做。 请将 ADC、DPL 配置与以下示例之一进行比较。 如果有任何 超过这些值的配置、您可以在论坛的此处列出、我们可以进行检查。  

    谢谢。此致、

    马德哈瓦

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIHIRA:

    示例代码正常工作、

    并且我在 SysConfig 中的 ADC 配置没有看到大差异。

    Br

    萨曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    请检查  DPL 模块等其他常见模块是否有任何差异。 这似乎不是 ADC 问题。  

    谢谢。

    马德哈瓦