This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:TI.com 网页

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329866/am263p4-q1-ti-com-webpage

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: AM625SIP

大家好、

AM263P4-Q1是否切断电源?  

AM263P4-Q1数据表、产品信息与支持| TI.com

产品详细信息部分看起来像这样、以前也有该器件的定价、但它不再显示...

您能告诉我此器件的线上价格吗? 我想它过去大约是14美元。

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329866/am263p4-q1-ti-com-webpage 您能告诉我这款设备的线上价格吗? 我相信它过去大约是14美元左右。

    'P'版本尚不可购买:

    非 P 版本为14美元。 我怀疑 P 版本,当可用,因此会比14美元由于额外的功能更昂贵.

    AM2634-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信他们讨论的 X 器件与 AM625SIP 类似、后者也是未发布的、但 X 器件的价格如下所示。

    虽然没有抓图、但是价格是13.790美元。 那么价格会有变化吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您以前可能见过非汽车类(Q1)器件。 AM263P4数据表、产品信息与支持| TI.com

    这是您提到的13.79美元价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mari:

    我们不会处理 E2E 上的定价问题、因此我建议您就此离线联系我们的营销团队。

    此致、

    拉尔夫·雅各比