This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:ADC 参数

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323156/lp-mspm0l1306-adc-parameters

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

我需要设计"前端"电路以针对 MSPM0L1306上的 ADC 引脚、但我在该产品说明书中没有任何细节  

a)直流漏电流

B)采样保持结构。

这些很重要、因为我希望避免使用运算放大器、而是使用高阻抗电阻分压器来感测、例如、我的9V 电池电压、并且我希望这些电阻器尽可能大、以最大限度地延长电池寿命。  

 由于上一次转换后采样保持电容器中存储的电荷、通道之间通常还会有一些串扰和电荷注入、您能得到多少?  我需要知道在给定精度条件下、根据我拥有的电路进行采样所需的时间!

e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将与我们的设计人员核实这一点。  我知道泄漏电流在更高温度时升高、但我不知道有多大或多大温度。  希望设计团队能够提供一些数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    根据我们的设计师的说法、Scomp 是 No. ADC 采样阶段的时钟周期内的时钟周期数。

    在下面的情况下、"scomp=5"意味着5个32M CLK 的时钟周期。  

    温度升高时、预计泄漏电流会更高。  我们不存在与此相关的特征数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们只需等待8个时钟周期即可获得良好的精度。

    采样/保持电容器的前面是否有前置放大器?  12位 ADC 上为80dB 我们似乎陷入了小数位误差之中、这时必须对噪声有所了解。

    当然 泄漏电流随温度升高而增大;如果第一个人找到的材料在没有相位转换的情况下不正确、那么这种方法将是非常有名的!