This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:可以配置具有 MIBSPI5的 RAM R/W 速度吗?

Guru**** 2544850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325957/tms570ls3137-can-the-ram-r-w-speed-with-mibspi5-be-configured

器件型号:TMS570LS3137

您好!

可以配置 RAM R/W 速度和 MIBSPI5吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    [quote userid="571042" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325957/tms570ls3137-can-the-ram-r-w-speed-with-mibspi5-be-configured 能否配置带有 MIBSPI5的 RAM R/W 速度?

    我不理解您的问题?

    您能否进一步阐述您的问题?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    TMS570LS3137使用  MIBSPI5读取数据并将数据写入 RAM。  是否可以更改通信速度? 这是由时钟(系统时钟)决定的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉我的答复出现延误。

    TMS570LS3137使用  MIBSPI5读取数据并将数据写入 RAM。  是否可以更改通信速度? 这是由时钟(系统时钟)决定的吗?

    对 RAM 的读取/写入不会影响 MIBSPI5通信的速度。

    因为如您所见、RAM 访问仅为单个周期、最大频率为180Mhz。

    因此、这意味着从 RAM 读取/写入一个字节或字将在5.5纳秒(1/180Mhz)内发生。

    而 SPI 的最大通信速度为40纳秒、即25MHz。

    因此、以该速度传输一个字节的数据需要(8*40ns)、即320ns。 因此、通过 MibSPI 发送或接收一个字节将花费320nS、而从 RAM 读取/写入将只花费5.5nS。 与 MibSPI 速度相比、时间可以忽略不计。

    这意味着 RAM 读取/写入将不会影响 MibSPI 速度。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    谢谢您重播。

    此致

    史蒂夫