This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2 RM57L FreeRTOS 和 LWIP

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317435/launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l-freertos-and-lwip

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我已经看到过几个问题发表在同一主题,有些可追溯到很多年前。  是否有人已经让 FreeRTOS + LWIP 工作了?

赫丘利斯的 LWIP 示例并不是很好。 它将所有 C 文件包含在另一个 C 文件中。  它没有通过计时器正确地连接到代码,而是使用 while ()循环进行计时。

此外、尝试将其与 FreeRTOS 结合使用还会使内存保护单元出现问题。  示例代码无法从 DHCP 获取 IP 地址、但深入到代码中、它将在与 MPU-PMU 设置相关的寄存器访问中产生故障。 我不知道如何通过 HalCoGen 或手工覆盖内存设置来解决这个问题。