This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我需要一个有关 TMS570LC4357生命周期的声明来评估新的开发

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324691/tms570lc4357-i-need-a-statement-about-tms570lc4357-lifecycle-to-evaluate-a-new-development

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我需要 TI 就上述器件的寿命发表准确的声明。 你能提供这样的文件吗?

谢谢

洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    TMS570器件已推向市场多年、Cortex-R4/R5是非常成熟的架构、具有  SoC 集成功能、可用于深度嵌入式实时和安全关键型系统。 我们没有任何 TMS570器件的 EOL 计划。

    TI 关于标准产品寿命的政策

      如果符合以下三种条件中的任何一种、TI 标准产品就不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售记录(汽车类产品或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,谢谢你的回答。 我将更具体地说:当您声明产品的 EOL 时,我预计产品将在多长时间内投入生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我正在与我的高级同事讨论此问题、我还没有收到他的最新消息、我会在他向我提供最新信息后立即提供反馈。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    感谢 您的耐心。

    我们 现在正在与我们的市场营销部门讨论、我们尚未收到反馈 、我们将在收到反馈后立即更新您的信息。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我需要更具体地说明:当您声明产品的停产时,我可以期望产品在生产多长时间?

    如果此器件在过去7年内已有销售、则不会停产。 TMS570LC43x 在去年已有销售、今年则在未来7年内不会停产。

    因此、您可以预计至少七年、该产品表现良好、因此应该可以从 TI 获得更长的使用寿命。  例如、TMS320C55x DSP 已投入生产超过25年、由于有客户需求、它仍在使用。 因此、该产品不会随着销量的增长而继续销售。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。