This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:GPIO

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328829/am2634-gpio

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

电路板第一次启动时、我使用 GPIO 驱动至高电平。
但像图形一样、有时您会在高位运行、有时会一次降至低位。
为什么会这样呢?

SysConfig 1.18.0
适用于 am263x 9.1.0.41的 MCU+ SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    将哪个 I/O 配置为输出引脚?

    问题是否可以在您每次运行该程序时重新生成? 或者、如果没有、您是否有一组步骤可以可靠地重新创建问题?

    您是否尝试过在程序执行期间使用断点来确定您在哪个点看到了 DIP?

    此外、它是在定制板还是 TI EVM 上? 如果是定制电路板、I/O 连接到什么?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它按错了

    我使用 引脚 C14、A15、A14、A13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用自己开发的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我对它进行测试时,我发现了 MCSPI_init ()函数的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    好的、这为我们提供了一个起点、但在您开发的电路板上观察到这一点后、我可以在这里使用非常少量的信息... 问题说明很清楚、但 根据提供的信息、我不能马上想到会出现什么问题。

    我正在使用 引脚 C14、A15、A14、A13

    是否在全部4条线路上观察到相同的行为? 您的电路板上的这些线路连接到了什么?

    当我测试时,我发现 mcsi_init()函数有问题。

    能否详细说明一下这意味着什么? 上述引脚不与任何 SPI 接口相关、因此不清楚它们之间的关系。

    您能否为此项目共享 SysConfig 以查看引脚多路复用器等?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1300.example.zip

    您好

    四个引脚相同

    我不知道为什么,但如果我改变 GPIO_init ()的位置; MCSPI_init (); GPIO 不会变低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    由于 SysConfig 文件中包含自定义参数、我无法在中正确加载您的 SysConfig 文件、但我正在浏览有关相关引脚的文本数据。 它们看起来都连接到了外部器件、因此这又回到了我之前的问题:连接了哪些引脚?

    初始化顺序更改行为让人想到了在 McSPI 初始化期间、与之通信的器件控制这些引脚、因此如果配置第二个 GPIO、则不会出现问题。

    这里有一点有趣的另一个元素是引脚如何紧密地组合在一起-您是否在像 B13-B15这样的区域中使用了任何其他信号? 其中是否有人在当时表现出异常行为? 则可能是有价值的数据点。

    此致、

    拉尔夫·雅各比