This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:示例代码&SysConfig 错误

Guru**** 2614765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329620/mspm0l1306-example-code-sysconfig-error

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

两个问题:

  1. 我正在使用 MSPM0L1306 EVM、但在 CCS 中查找相关的示例代码时、没有提供此选项。 使用不同版本的 L 器件是否可接受/等效? 如果不是等效的、区别是什么?
  2. 我无法完全在 SysConfig 中选择板(任何选项都无法选择下面突出显示的黄线)? 是否需要连接板来进行 SysConfig 操作?  

     

    当我打开 SysConfig 时、会弹出以下错误:

     

    但我刚下载了最新版本的 SDK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择"import projects"对话框、则可以导航到 c:\中的 ti 文件夹。 在该页面上、您将看到最新的 SDK。 您可以在 examples/nortos 中找到 LaunchPad 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    您可以在 SysConfig 配置中更改器件、请参阅以下内容:

    不建议更改电路板配置、因为我们仅支持适用于 L130X/L110X 器件的 L1306 Launchpad。 您可以根据特定要求更改器件。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我认为这是我的错。 不知为什么我没有看到1306作为一个设备在我的原始搜索,但它是在那里。

    发生这些错误是因为我的一个较旧版本的 CCS 尝试运行较新版本的 SDK。 两者之间的不相容是问题所在。