This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于高级 MSP432E401Y 操作的 UniFlash 独立脚本包

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330145/msp432e401y-uniflash-standalone-script-packages-for-advanced-msp432e401y-operations

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

TI E2E 社区、您好!

我一直在使用  Windows 上的 UniFlash 工具 刷写代码并将 MAC 地址编程到  MSP432E401Y 器件中。 最近、我在相关帖子(MSP432E401Y:使用 uniflash 6 CLI 对 MAC 地址寄存器进行编程-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛)中发现了一个有用提示、该提示允许我 直接从 generated.ufsettings 文件对 MAC 地址进行编程。

UniFlash 的独立软件包是一款非常有用的生产工具、对 MAC 地址进行编程的能力显著增强了其实用性。 现在、我对  UniFlash 生成的独立脚本包的潜力很好奇。 这些软件包能否在不依赖 GUI 的情况下提供更多功能? 下面是一些我想要探讨的具体问题:

  1. 读取存储的 MAC 地址 :我可以创建一个独立的脚本包来读取存储在 MSP432E401Y 中的 MAC 地址吗?

  2. 仅 MAC 地址编程 :是否可以只将 MAC 地址编程到 MSP432E401Y,而不刷写任何其他代码?

  3. 用户寄存器自定义 :我可以使用独立脚本将值编程到额外的用户寄存器中(用户寄存器2和3 )吗? 这些寄存器目前用于 MAC 地址(0和1)、但我想将它们用于其他用途、例如序列号。

我渴望了解除 GUI 以外的更多有关 UniFlash 功能的信息。 您还能指导我在哪里 为 UniFlash 独立脚本记录了该附加功能(如-b ProgramMACAddress)?

如果您对上面提出的问题有任何意见、我不胜感激。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="541001" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330145/msp432e401y-uniflash-standalone-script-packages-for-advanced-msp432e401y-operations "] 读取存储的 MAC 地址 :我可以创建一个独立的脚本包来读取存储在 MSP432E401Y 中的 MAC 地址吗?

    请参阅 Uniflash 的 CLI 界面。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

    Uniflash GUI 可以读取 MAC 地址。 我假设有一个同等的 CLI。  

    [报价 userid="541001" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330145/msp432e401y-uniflash-standalone-script-packages-for-advanced-msp432e401y-operations "]
    • 仅 MAC 地址编程 :是否可以只将 MAC 地址编程到 MSP432E401Y,而不刷写任何其他代码?

    [/报价]

    在 GUI 上、可对驻留在 USER0和 User1寄存器中的 MAC 地址进行编程、而无需刷写任何代码。  

    [报价 userid="541001" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330145/msp432e401y-uniflash-standalone-script-packages-for-advanced-msp432e401y-operations "]
    1. 用户寄存器自定义 :我可以使用独立脚本将值编程到额外的用户寄存器中(用户寄存器2和3 )吗? 这些寄存器目前用于 MAC 地址(0和1)、但我想将它们用于其他用途、例如序列号。

    [/报价]

    是的、您可以在 GUI 上对 USER_REG2和 USER_REG3进行编程。