This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:ERROR-2131@0x0无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330099/launchxl-cc2650-error-2131-0x0-unable-to-access-device-register-reset-the-device-and-retry-the-operation

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650UNIFLASH

您好、不熟悉这个论坛并对 cc2650进行编程、不确定这是否是提出此问题的合适论坛。

我一直在尝试擦除 cc2650 LaunchPad、以便使用 Contiki-ng 对其进行编程。 但当我尝试在 Uniflash 8.6.0中擦除闪存时、显示以下错误消息:"Error connecting to the target:(error-2131@0x0) cannot be access device register (连接到目标时出错:(error-2131 0x0)无法访问器件寄存器)"。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置。"  

在 VirtualBox 中运行 Uniflash 的环境:Ubuntu 22.04.4。 Uniflash 版本8.6.0。 仿真软件包12.70.00059。  

到目前为止调试错误的过程:

1.我已经更新了 XDS110固件、当前版本是3.00.00.28。 这已经通过 Windows 中的 Uniflash 和 xdsdfu 命令行工具完成。  

2.我已经尝试按照 XDS110调试页的建议,将 JTAG TCLK 频率从默认的5.5MHz 降低到2.5MHz。 错误仍然存在。

3、我也尽量降低输入电压、正如我在论坛上读到的另一个消息来源建议的那样、降低到2.5V。 错误仍然存在。

4.我已尝试使用验证连接工具通过 CCS12.6.0连接 XDS110、错误消息为:  

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-242'(0xffffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。

解释如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。

我最好的猜测是电路板配置已正确设置、但我不知道如何查找错误的配置以及如何恢复默认设置? 任何人都会乐于助人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuhao、

    这些错误通常表明 XDS110和 CC2650器件之间存在连接问题。  您能否确认已连接所有 XDS110跳线并且也已连接"XDS110 Power"跳线?  这应该是 LaunchPad 板的默认配置、您可以查看工具页面中的图像以进行确认。  您还应使用 较短的 USB 电缆、最好是 LaunchPad 开箱即用的电缆。  您是否有其他 LaunchPad 或 PC 可供测试?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。 我检查了跳线。 事实证明、两个电路板上的跳线连接不好。