This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:NONMAIN 的闪存编程器需要6个字

Guru**** 2590370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328076/mspm0c1104-flash-programmer-for-nonmain-expects-6-words

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: SysConfigMSPM0L1306

您好!

MSPM0C1104上的 NONMAIN 存储器的长度为5 32位字、但闪存编程器希望一次对64位进行编程。 保留警告还是让客户按1个字填充 NONMAIN 以便符合64位要求?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    M0C 的结构类似于 M0L/M0G (尽管要短得多)。 要配置非主函数、您只需在 SysConfig 中对其进行配置。 或者、您可以参考示例(flashctl_nonmain_memory_WRITE_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang)。  

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    好的,感谢反馈。 作为补充、看起来基于十六进制文件输出、SysConfig 附加另一个包含全1 (0xFFFFFFFF)的32位字。

    穆南