This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:此器件的安全手册是指应满足的要求。 请阐明正在参考的要求以及他们是否带有标签。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329022/tms570ls1224-the-safety-manual-for-the-part-refers-to-requirements-which-shall-be-met-please-clarify-which-requirements-are-being-referred-and-if-they-have-tags-to-them

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好。

该器件的安全手册涉及应满足的要求。 请阐明正在参考的要求以及他们是否带有标签。

中的  _ TMS570LS12x11x Hercules ARM 安全关键型 MCU 安全手册(修订版 B)_spnu550b.pdf

在§5.1中、其内容为:"验证系统设计中 TI 组件的实现是否符合 TI 文档中的要求。 这包括但不限于技术参考手册、数据表、勘误表文档、安全手册和安全分析报告中的要求。

我们无法在文档中找到上述要求。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我现在正在处理此问题、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    Unknown 说:
    在§5.1中读出:"验证系统设计中 TI 组件的实施是否符合 TI 文档中的要求。 这包括但不限于技术参考手册、数据表、勘误表文档、安全手册和安全分析报告中的要求"[/引述]

    根据我的理解、这种说法意味着:

    如果我们验证数据表和 TRM、我们可以找到一些与相应外设相关的规格或要求。 作为一个 系统集成商、我们应该确保遵循我们系统的所有这些要求。

    例如:

    如果我们验证数据表、就可以找到不同外设的规格。 例如、如果我选择 ADC、那么我应确保遵循工作条件中提及的以下所有规格。

    同样、TRM 将介绍所有可能的配置以及如何配置相应的外设。 因此、根据我们的应用要求、我们应正确配置它、同样、我们应验证配置是否符合 TRM。

    除此之外、如果您正在使用 HALCoGen、我们还提供了要求、设计和测试报告。

    因此、我们还可以确定实施是否满足这些要求。

    这样、软件集成商就应确保 TI 组件的所有要求。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。