This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:调试 UART 通信

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSEMU110-U, TMDSHSECDOCK, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329946/tmdsemu110-u-debug-uart-communication

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK、SysConfig、 ENERGYTRACE

我使用的是 XDS110调试探针以及 AM263x 控制卡。 目前我没有使用辅助连接引脚、调试器通过14引脚 JTAG 连接。

我观察到的一个问题是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接、如果我错了、请帮我更正。 但是、我不确定这两种连接的目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我观察到的一件事是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接

    这是不正确的。 调试 UART 使用 USB 桥接器。 您可以在 CC 手册的方框图中看到:

    要使用调试 UART、您可以在 CCS 中打开终端并选择(在您的情况下) COM18。 如需更多信息、请参阅 用户指南(TI.com) 

    我不确定是否100%正确、但我想 COM17器件用于 JTAG 调试访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、UART0 连接到了板载调试器、对吧? 我已经尝试使用板载调试器、它工作正常。 但我正尝试与连接到集线站的调试器进行通信、  

    使用板载调试器、控制台将像这样

    转到外部调试器探头控制台 只是空的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、调试 UART 通过 UART0工作、因此无论您使用何种调试器、都必须将 USB 电缆连接到 micro-USB 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这消除了我的疑问、仍然在介绍 COM15 COM18的宗旨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉。 我完全错了、因为我没有 正确阅读您的问题。

    当您说"XDS110调试探针与 AM263x 控制卡"时、我错误地假设您是指板载 XDS110 、但您是指外部调试器(TMDSEMU110-U)与 TMDSHSECDOCK 结合使用。

    让我再试一次。

    Unknown 说:
    我观察到的一件事是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接

    现在我已经阅读了手册,我同意。 您的确需要  TMDSEMU110-U 的辅助连接、引脚12和14。

    如果您想要使用这些连接、则需要选择另一个映射到 HSEC 引脚的"调试日志" UART、而不是 SysConfig 中映射到板载 USB 桥接器的默认 UART0。

    当然、这意味着在 TMDSHSECDOCK 上使用额外的电线、如果使用板载 UART0/micro-USB 接口、则不需要这样做。

    Unknown 说:
    但是我不确定这两个连接的用途

    UART (COM18):这当然是您在终端中选择的 UART 端口。

    辅助数据端口(COM17):我怀疑这是 EnergyTrace 功能(和其他)使用的,用这里的图表判断:

    仍在通过 COM15什么是 COM18的用途

    由于您已经连接了两个具有 USB/UART 接口的调试器(板载和 TMDSEMU110-U)、因此现在您将看到2个 UART COM 端口。

    COM15 (板载调试器 USB/UART 桥)肯定可以开箱使用、但 COM18现在无法使用、因为(可能)您尚未将选定的调试日志 UART HSEC 实例连接到 TMDSEMU110-U Aux 界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kier 让事情更加清晰、祝您愉快。