This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:底层代码能自动生成测试用例吗?

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328692/tms570ls3137-can-the-underlying-code-automatically-generate-test-cases

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我要求我的客户:

HALCoGen 04.07.00工具是否能为 TMS570LS317芯片自动生成相应的单元测试用例?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    Unknown 说:
    HALCoGen 04.07.00工具能否为 TMS570LS317芯片自动生成相应的单元测试用例?

    不可以、HALCoGen 不会直接生成任何单元测试用例。

    HALCoGen 合规性支持包(CSP)的开发旨在提供文档、报告和单元测试功能、帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    此 CSP 封装包括不同 HALCoGen 代码模块的单元测试和功能测试用例。

    SAFETI-HALCOGEN-CSP IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    是否有相应的测试报告? 如何获得测试报告?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是否有相关测试报告? 如何获得测试报告?

    我们不能直接共享报告、请在上面的 CSP 链接中提出请求。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。