请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 EtherCAT 是否可以在 M4内核上运行? 我需要进行哪些修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EtherCAT 是否可以在 M4内核上运行? 我需要进行哪些修改?
您好、 guxl24、
感谢您的提问。
[quote userid="587720" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329259/am2434-can-ethercat-run-on-the-m4-core 能否在 M4内核上运行 EtherCAT?您能帮助我理解用例吗? 为什么要从 R5F 迁移到 M4?
我可以看到一个副作用是 PRU-ICSSG 访问延迟会增加、这对于 EtherCAT 用例而言可能是不可接受的。
此致
阿什瓦尼