This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328763/mspm0g3507-mspm0g3507-launchpad-development-kit

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好的团队  

我的问题与 MCAN 相关。  我的设置如下。

1) 1)我有我自己的 MCPM0G3507 板 、并且使用外部 CAN IC 来发送和接收数据。  

2)当我在使用 MCAN RX 示例代码时。 工作正常。 在我的 代码中也初始化一个 GPIO 并连接到 LED ,正在发送一个数据和检查 LED 是否发光. 工作正常。

3)使用 Kvaser CAN 通信模块 (500 KB/s )发送或接收数据。

4) 在相同的 接收 代码中,我想添加传输数据 . 我检查了它们使用 GPIO 中断的 TX 示例代码。 但 我的代码我没有使用 任何 goio 中断,我的代码是-如果 Rx 数据是来的,那么我必须发送 TX 数据到我的分析器.  我在我的代码中完成的设置与示例代码一样(除了 GPIO 中断)。  我只使用一个中断来接收数据。 接收后必须将 TX 数据发送至分析仪。 它是否会工作。

5)传输数据中断是强制的。 如果不是为什么不工作,如果我正在组合 RX 和 TX 同时在一个 时间. Rx 工作正常。  

6)如果您有任何示例代码 TX 和 Rx 组合工作正常,请建议我.  

这对我来说是紧急的。 请帮我  

谢谢。此 

 

致、 阿里安·瓦茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    请参阅此处的子系统代码:

    e2e.ti.com/.../can_5F00_to_5F00_uart_5F00_bridge_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    如果代码可以帮助您、请告诉我。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 传输数据中断是强制的。 如果不是为什么不工作,如果我正在组合 RX 和 TX 同时在一个 时间 .

    2) 2)为了同时发送和接收数据、我必须在 SysConfig 中做一些其他更改。 请帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 先编写一个代码、  稍后我会将其发送给您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  

    谢谢。此致、

    阿里安·瓦茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题已解决。 我对我们必须在标准 RX 中设置多少 ID 有一些疑问,因为我在 SysConfig 中检查了 最大两个 ID 可用。