This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:如何使用 ADC 测量 VREF

Guru**** 2927830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329236/mspm0g1506-how-to-measure-vref-with-adc

器件型号:MSPM0G1506

你好。  我叫 Mori。
我正在寻找一种使用 ADC 测量内部 VREF 的方法。
计算公式如下。 使用 VDDA 作为基准电压、测量内部 VREF。

(Vref)×4095 =测量值

如果您不知道如何设置、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori:

    我可以提供两种情况供您参考:

    场景1:

    使用 VREF 基准的内部 DAC8/DAC12、然后将其输出到 ADC (通过 OPA)

    场景2:

    通过分压电阻器将 VCC 输入到 ADC 输入端(确保从 VCC 分压的 ADC 输入不超过 VREF 的电压)。 然后 ADC 选择 VREF 作为基准源、并通过 ADC 采样结果计算 VCC。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Sal.

    感谢您的答复。
    如果您转换为 DAC8并使用 OPA、
    是否可以将 VREF 直接连接到 OPA 并将其输入到 ADC、如图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori:

    是的、也可以。

    提示:您应将 OPA 设置为缓冲模式、因此您应该在 NSEL 上执行 Rtop。 然后、输出将跟随您在 PSEL 中的输入、即 DAC8/DAC12/VREF。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Sal.

    感谢您的答复。
    非常有帮助。 我会尝试的。
    非常感谢。