This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如何在 syscfg 中设置 CCP 输出?

Guru**** 2614785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329692/mspm0l1306-how-to-set-the-ccp-out-in-syscfg

器件型号:MSPM0L1306

我想让 CCP0和 CCP1输出作为以下波形。

我似乎应该将 CCP0值设置为 2h、CCP1设置为1h。

但我无法找到在 syscfg 中设置这些值的方法和位置?

请带我来这里吗?

非常感谢。

Br

凯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 timx_timer_mode_pwm_edge_sleep 示例。

    具体而言、PWM 模式设置: