This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:使用动态 IP (DHCP)在 TMS570LC4357 HDK 电路板上执行 LwIP 演示的分步过程

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326649/faq-tms570lc4357-step-by-step-process-to-execute-the-lwip-demo-on-the-tms570lc4357-hdk-board-using-dynamic-ip-dhcp

器件型号:TMS570LC4357

在此常见问题解答中、我将介绍 使用 动态 IP (DHCP)在 TMS570LC4357 HDK 板上执行 LwIP 演示的分步过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    按照以下所有步骤、 使用动态 IP (DHCP)在 TMS570LC4357 HDK 电路板上执行 LwIP 演示。

    1.首先从以下路径下载 LwIP 演示:

    6.1.项目0 - Hercules 安全 MCU 文档

    2.下载 demos 文件夹后、您可以在以下路径中找到 TMS570LC4357HDK LwIP 演示:

    ..\Application\LwIP\v00.04.00\TMS570LC43x

    将此示例项目导入 CCS 项目资源管理器。

    4. 现在将 TMS570LC4357HDK 电路板上的 S2-4开关更改为

    5.现在在 HDK 电路板和 DHCP 服务器之间连接一条以太网电缆、如路由器。

    现在构建工程并将其加载到 HDK 板中。

    7. 将项目加载到 HDK 板后、  使用以下配置打开串行终端应用程序。

    8.现在重置电路板并验证 串行通信数据

    如您所见、从 PHY 接收的 PHY ID 和链路状态。 IP 地址也是从 DHCP 服务器分配的。

    9.现在打开浏览器并访问  串行终端中收到的服务器 IP 地址。

    大家可以看到、我能够访问服务器页面、因此演示工作正常。

    只需确保正确执行所有这些步骤。 我随附经测试的项目供您参考:

    e2e.ti.com/.../4477.LwIP.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除无需步骤4外、相同的过程也适用于 LaunchPad。

    下面是我从 launchpad 测试中得到的结果:

    这里是经过测试的项目:

    e2e.ti.com/.../8865.LwIP.zip

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。